Secuencia de prueba de indicadores LED durante el arranque - Johnson Controls - LIT-12014257 - JC-GTW11002-0 - JC-GTW11002-0 Modbus Controller - 13.0

JC-GTW11002-0 Guía de instalación de Modbus Gateway

Product
Document type
Installation Guide
Document number
LIT-12014257
Version
13.0
Revision date
2024-07-12
Product status
Active

Durante el arranque, el dispositivo inicia una autocomprobación automática para verificar el correcto funcionamiento de la unidad. Tras conectarla a la fuente de alimentación se produce la siguiente secuencia de encendido de los indicadores LED:

  • El Heartbeat LED parpadea azul o púrpura cuando se inicia el dispositivo.
  • El LED FALLO se ilumina en color rojo fijo durante unos 30 segundos y después se apaga.
  • El USB-1 y USB-2 Los LED están inactivos.