Montaje de la puerta de enlace Modbus para aplicaciones montadas en pared - Johnson Controls - LIT-12014257 - JC-GTW11002-0 - JC-GTW11002-0 Modbus Controller - 13.0

JC-GTW11002-0 Guía de instalación de Modbus Gateway

Product
Document number
LIT-12014257
Version
13.0
Revision date
2024-07-12
Product status
Active

Procedimiento

Use los orificios de las tres abrazaderas de montaje para aplicaciones montadas en pared. Para montar el dispositivo en una superficie vertical, siga estos pasos:

  1. Tire hacia abajo de las pinzas inferiores de montaje hasta que queden en posición extendida.
  2. Marque la posición de los orificios del soporte en la pared utilizando las cotas que se muestran en la Figura 1, o sostenga el soporte contra la pared y marque la posición de los orificios a través de las abrazaderas de montaje. Los orificios de tornillo del dispositivo pueden alojar tornillos M4 y#8.
  3. Taladre en la pared en función de las ubicaciones marcadas en el paso 2. Inserte anclajes de pared para cada orificio si es necesario.
  4. Sostenga el dispositivo en su sitio, introduzca los tornillos en las abrazaderas de montaje y en los orificios y, a continuación, apriete todos los tornillos con cuidado.
    Importante: No apriete en exceso los tornillos de montaje. El apriete excesivo de los tornillos puede agrietar los pies o la carcasa del soporte para pared del dispositivo.