Montaje de la puerta de enlace Modbus en una central - Johnson Controls - LIT-12014257 - JC-GTW11002-0 - JC-GTW11002-0 - 13.0

JC-GTW11002-0 Guía de instalación de Modbus Gateway

Product name
JC-GTW11002-0
Document type
Installation Guide
Document number
LIT-12014257
Version
13.0
Revision date
2024-07-12
Product status
Active

Respete estos requisitos para montar la puerta de enlace Modbus en una central de incendios: