Consideraciones sobre la ubicación - Johnson Controls - LIT-12014257 - JC-GTW11002-0 - JC-GTW11002-0 Modbus Controller - 13.0

JC-GTW11002-0 Guía de instalación de Modbus Gateway

Product
Document number
LIT-12014257
Version
13.0
Revision date
2024-07-12
Product status
Active

Siga estas directrices para montar la puerta de enlace Modbus

  • Asegúrese de que la superficie de montaje pueda soportar el portal y cualquier carcasa que aporte el usuario.

  • Monte el gateway en la orientación adecuada. Se prefiere Horizontal, pero la vertical es aceptable.

  • Monte el gateway en una superficie uniforme siempre que sea posible.

  • Monte el portal en zonas no expuestas a vapores corrosivos y tenga en cuenta las limitaciones medioambientales que se enumeran en Especificaciones técnicas .

  • No monte el portal en superficies propensas a las vibraciones, como conductos, o en zonas donde las emisiones electromagnéticas de otros dispositivos o el cableado puedan interferir con la comunicación del portal.

  • Deje espacio suficiente para tender los cables y realizar las conexiones necesarias.

  • Monte la fuente de alimentación por encima del portal para garantizar una disipación adecuada del calor y la posición cerca del conducto de cableado de alimentación.

  • No instale el gateway en carcasas herméticas. Asegúrese de que la carcasa cuenta con suficiente ventilación para asegurarse de que en su interior la temperatura no supere 50 °C (122 °F).

  • Monte el gateway de manera que la pared de la carcasa o el transformador no obstruyan la ventilación del alojamiento del portal.