Desconexión de la alimentación del dispositivo - Johnson Controls - LIT-12014257 - JC-GTW11002-0 - JC-GTW11002-0 Modbus Controller - 13.0

JC-GTW11002-0 Guía de instalación de Modbus Gateway

Product
Document type
Installation Guide
Document number
LIT-12014257
Version
13.0
Revision date
2024-07-12
Product status
Active

Desconecte la alimentación del dispositivo retirando el tapón del bloque de terminales del puerto de terminal de alimentación del dispositivo, como se muestra en Figura 1o desconectando el cable del adaptador de alimentación.

Cuando se desconecta o se pierde la alimentación del dispositivo, el dispositivo deja de funcionar cuando caducan los ajustes de gestión de energía. El LED de latido, como se muestra en Figura 1, permanece encendida (azul) y el supercondensador alimenta el dispositivo durante unos 30 segundos para hacer una copia de seguridad de los datos volátiles en la memoria no volátil. El LED de latido se apaga cuando se completa la copia de seguridad de los datos.

Nota: El supercondensador es distinto de las baterías de respaldo que los dispositivos utilizados en el pasado. Por ejemplo, el condensador necesita tiempo para recargarse después de cada ciclo de apagado y encendido. La unidad no está concebida para ciclos de apagado y encendido frecuentes en poco tiempo, como tres o cuatro por hora. En este caso, el condensador puede agotarse lo suficiente para que ya no funcione. Un condensador totalmente agotado puede tardar 90 minutos en recargarse después de conectar el dispositivo A su fuente de alimentación.