Configuración de interruptores de fin de línea - Johnson Controls - LIT-12014257 - JC-GTW11002-0 - JC-GTW11002-0 Modbus Controller - 13.0

JC-GTW11002-0 Guía de instalación de Modbus Gateway

Product
Document type
Installation Guide
Document number
LIT-12014257
Version
13.0
Revision date
2024-07-12
Product status
Active

Los dispositivos de Red situados en cada extremo de un segmento de bus FC deben configurarse como dispositivos de Red terminados. El dispositivo tiene un interruptor EOL para cada una de sus conexiones de bus FC que establece el dispositivo como dispositivo de Red terminado en el bus.

Para configurar un dispositivo como dispositivo terminado del bus FC, coloque el interruptor EOL en el bloque de interruptores del EOL Encendido , como se muestra en la siguiente figura.

Figura 1. Interruptor EOL del bus FC en el valor predeterminado de fábrica encendido (arriba)
Nota: El dispositivo se envía con cada interruptor EOL en la posición original de fábrica, Encendido como se muestra en Figura 1. Si el dispositivo no es un dispositivo terminado en el bus FC, coloque el interruptor EOL en la posición Off (abajo).

Ajuste los interruptores EOL correctamente para FC Bus-1. El dispositivo sigue las mismas reglas que otros dispositivos de terminación de interruptores enumerados en el cuadro de diálogo Terminaciones de configuración de la sección MS/TP Communications Bus Technical Bulletin (LIT-12011034 ).

Para la conexión RS-485, ajuste la terminación EOL en on o instale un terminador EOL para los dos dispositivos situados en cualquiera de los extremos de cada segmento de bus en un bus RS-485. Ajuste el interruptor EOL en la posición de apagado o no instale un terminador EOL para todos los demás dispositivos del segmento de bus en un bus RS-485.