Software SQL Server - Johnson Controls - LIT-12011529 - Software Application - Controller Configuration Tool - 15.0

Instrucciones de instalación de la herramienta de configuración de controladores (CCT)

Brand
Johnson Controls
Product name
Controller Configuration Tool
Document type
Installation Guide
Document number
LIT-12011529
Version
15.0
Revision date
2023-03-07
Language
Español (España)

Instale SQL Server en el mismo equipo que la CCT. Las siguientes versiones de software de Microsoft SQL Server son compatibles para su uso con CCT:

Windows 10 Pro y Windows 10 Enterprise Build 1903 (64 bits):

  • SQL Server 2019 Standard, Enterprise y Express (64 bits) versión 15.0.2000.5 o posterior.
  • SQL Server 2017 Standard, Enterprise y Express (64 bits) versión 14.0.3238.1 o posterior.
  • SQL Server 2016 Standard, Enterprise y Express (64 bits) versión 13.05492.2 o posterior.

Windows Server 2019 Build 1903 (64 bits):

  • SQL Server 2019 Standard, Enterprise (64 bits) versión 15.0.2000.5 o posterior.
  • SQL Server 2017 Standard, Enterprise (64 bits) versión 14.0.3238.1 o posterior.
  • SQL Server 2016 Standard, Enterprise (64 bits) versión 13.05492.2 o posterior.

Windows Server 2016 Build KB4512495 (64 bits):

  • SQL Server 2019 Standard, Enterprise (64 bits) versión 15.0.2000.5 o posterior.
  • SQL Server 2017 Standard, Enterprise (64 bits) versión 14.0.3238.1 o posterior.
  • SQL Server 2016 Standard, Enterprise (64 bits) versión 13.05492.2 o posterior.
  • Si instala la CCT en un SO servidor que no tenga instalada una versión anterior de la misma, primero instale o verifique que tiene una versión compatible con el software SQL Server. Si instala la CCT en un sistema operativo de escritorio sin una versión de software SQL instalada, la configuración de la CCT instala automáticamente SQL Server 2017 Express con CU19 (64 bits).
  • Si CCT instala SQL Server Express, utiliza MSSQLSERVER como nombre de instancia por defecto.. Si necesita un nombre de instancia alternativo, debe instalar por separado SQL antes de la CCT e introducir un nombre de instancia personalizado. Esto puede hacerse con la herramienta SQL Installer. Consulte las instrucciones SQL Server Software Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012240) para obtener más información.
  • Asegúrese de configurar el cortafuegos para permitir la conexión en el puerto 1433 para evitar errores de instalación por fallos de conexión SQL. Para configurar los ajustes del cortafuegos de su ordenador, vaya a Panel de control > Sistema y Seguridad > Firewall de Windows.