Instalación por defecto y obtención de licencia de CCT - Johnson Controls - LIT-12011529 - Software Application - Controller Configuration Tool - 15.0

Instrucciones de instalación de la herramienta de configuración de controladores (CCT)

Product
Controls > Control Tools > Controller Configuration Tool
Document number
LIT-12011529
Version
15.0
Revision date
2023-03-07

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Nota:
  • La instalación por defecto está disponible si desea aceptar todas las opciones predeterminadas. Si desea personalizar las opciones de instalación, consulte Instalación personalizada y obtención de licencia de la CCT .
  • Todos los requisitos previos de software para CCT y Software Manager se instalan durante el proceso de instalación de CCT.

Procedimiento

  1. Obtenga el archivo de instalación del producto.
  2. Ejecute el archivo JohnsonControlsControllerConfigurationTool_15.0.exe. Aparece la ventana Johnson Controls Controller Configuration Tool 15.0 Setup.
  3. Haga clic en Instalar. Primero se instalan todos los requisitos previos de software para CCT y Software Manager, y luego el software CCT.
  4. Haga clic en Finalizar cuando aparezca la ventana Completo.
  5. Obtenga los paquetes de controladores de campo y los paquetes de dispositivos de bus SA para instalar. Para importar un paquete, haga doble clic en el archivo de recopilación del paquete o utilice Package Importer, ubicado en el menú de Windows Inicio. Package Importer muestra el mensaje Finished importing cuando la importación se ha completado.
  6. Para obtener la licencia de CCT, ejecute Software Manager desde el menú de Inicio de Windows. Localice CCT en el License Inventory de Software Manager y luego haga clic en Activate New en el menú de Choose Action. Consulte la ayuda Software Manager Help (LIT-12012389) para obtener más información sobre la activación de licencias.
  7. Para obtener la licencia de los paquetes de controladores de campo, ejecute Software Manager desde el menú Inicio de Windows. Utilice el botón Add License en Software Manager si el paquete de controladores de campo no aparece en el License Inventory de Software Manager. Si el paquete de controladores de campo aparece en la lista de Software Manager, haga clic en Activate New en el menú Choose Action. Consulte la ayuda Software Manager Help (LIT-12012389) para obtener más información sobre la activación de licencias.
    Nota:
    • A diferencia del software CCT, los archivos de paquetes de controladores de campo no se agregan automáticamente al License Inventory de Software Manager cuando se instalan. Los paquetes de controladores de campo se enumeran en Software Manager solo después de haber obtenido la licencia inicial.
    • Si no se obtiene la licencia del software CCT después de la instalación, el mensaje de verificación de la licencia Software License Check aparece al acceder por primera vez a la CCT. Los controladores de campo sin un paquete de controladores con licencia se configuran como dispositivos Artificial Field Device o Artificial IO Device en CCT.
    • Los paquetes de dispositivos de bus SA de Johnson Controls se incluyen como una función dentro de la licencia de CCT 14.x. No es necesario realizar ninguna acción adicional para obtener la licencia después de la instalación.