| Problema | Solución |
|---|---|
|
Tanto FX-PCT como CCT no funcionan correctamente cuando se actualizan regresivamente instalando una versión anterior (por ejemplo: se desinstala la versión 10.1 y se instala la 10.0). |
Para resolver este problema, siga los procedimientos que se indican a continuación para completar una instalación limpia: Para CCT:
Para FX-PCT:
|
|
Cuando se instala en el servidor OAS (Open Application Server), el OAS captura el puerto 47808 para el adaptador de red, lo que impide que la herramienta CCT utilice el puerto para descargar controladores IP a través de ethernet. |
Para resolver este problema, siga estos pasos:
|
|
Tiene problemas de instalación y desea consultar el registro de errores. |
Los mensajes de error se localizan en la siguiente carpeta: C:\Users\<username>\AppData\Local. Busque el archivo llamado:\Controller_Configuration_Tool_<xxxxxxxxxxxxx>.html. |
| Se recibe el siguiente mensaje de error al instalar la CCT:No se han encontrado instancias válidas de MSSQL Server en el equipo local o Versión no compatible de SQL Server |
Hay dos instancias que causan este error:
Consulte Software SQL Server para conocer los servidores SQL compatibles. Cancele la instalación y consulte Software SQL Server para revisar las versiones compatibles de SQL Server. A continuación, actualice a una versión compatible antes de proceder a la instalación de la CCT. Se recomienda desinstalar completamente la CCT también si necesita desinstalar SQL Server para evitar problemas en futuras instalaciones. |