Software SQL Server - Johnson Controls - LIT-12011529 - Software Application - Controller Configuration Tool - 14.0

Instrucciones de instalación de la herramienta de configuración de controladores (CCT)

Product
Controls > Control Tools > Controller Configuration Tool
Document number
LIT-12011529
Version
14.0
Revision date
2021-05-07

SQL Server debe estar instalado en el mismo equipo que la herramienta CCT. Las siguientes versiones de software de Microsoft SQL Server son compatibles para su uso con CCT:

Windows 10 Pro y Windows 10 Enterprise Build 1903 (64 bits):

  • SQL Server 2019 Standard, Enterprise y Express (64 bits) versión 15.0.2000.5 o posterior.
  • SQL Server 2017 Standard, Enterprise y Express (64 bits) versión 14.0.3238.1 o posterior.
  • SQL Server 2016 Standard, Enterprise y Express (64 bits) versión 13.05492.2 o posterior.
  • SQL Server 2014 Standard, Enterprise y Express (64 bits) versión 12.0.6329.1 o posterior.

Windows Server 2019 Build 1903 (64 bits):

  • SQL Server 2019 Standard, Enterprise y Express (64 bits) versión 15.0.2000.5 o posterior.
  • SQL Server 2017 Standard, Enterprise y Express (64 bits) versión 14.0.3238.1 o posterior.
  • SQL Server 2016 Standard, Enterprise y Express (64 bits) versión 13.05492.2 o posterior.
  • SQL Server 2014 Standard, Enterprise y Express (64 bits) versión 12.0.6329.1 o posterior.

Windows Server 2016 Build KB4512495 (64 bits):

  • SQL Server 2019 Standard, Enterprise y Express (64 bits) versión 15.0.2000.5 o posterior.
  • SQL Server 2017 Standard, Enterprise y Express (64 bits) versión 14.0.3238.1 o posterior.
  • SQL Server 2016 Standard, Enterprise y Express (64 bits) versión 13.05492.2 o posterior.
  • SQL Server 2014 Standard, Enterprise y Express (64 bits) versión 12.0.6329.1 o posterior.

Windows 8,1 Pro y Windows 8,1 Enterprise Build KB2919355 (64 bits):

  • SQL Server 2017 Standard, Enterprise y Express (64 bits) versión 14.0.3238.1 o posterior.
  • SQL Server 2016 Standard, Enterprise y Express (64 bits) versión 13.05492.2 o posterior.
  • SQL Server 2014 Standard, Enterprise y Express (64 bits) versión 12.0.6329.1 o posterior.
  • Si instala la CCT en un SO servidor que no tenga instalada una versión anterior de la misma, primero instale o verifique que tiene una versión compatible con el software SQL Server. Si instala la CCT en un sistema operativo de escritorio sin una versión de software SQL instalada, la configuración de la CCT instala automáticamente SQL Server 2017 Express con CU19 (64 bits).
  • Si se utiliza la CCT para instalar automáticamente SQL Express, proporcionará un nombre de instancia de MSSQLSERVER. Si necesita un nombre de instancia alternativo, debe instalar por separado SQL antes de la CCT para introducir un nombre de instancia personalizado. Esto se puede hacer utilizando la herramienta SQL Installer, consulte las instrucciones SQL Server Software Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012240) para conocer más detalles.