Sistemas operativos compatibles - Johnson Controls - LIT-12011529 - Software Application - Controller Configuration Tool - 14.0

Instrucciones de instalación de la herramienta de configuración de controladores (CCT)

Product
Controls > Control Tools > Controller Configuration Tool
Document number
LIT-12011529
Version
14.0
Revision date
2021-05-07

Las siguientes configuraciones del sistema operativo y del servidor SQL son compatibles con CCT.

Sistemas operativos de escritorio

  • Windows® 10 Pro y Windows 10 ediciones Enterprise versiones 1903, 1909 y 2004 (64 bits).Para todas las futuras actualizaciones de Windows 10 después de la versión 2004, evaluaremos y certificaremos la compatibilidad de las actualizaciones del software de Metasys antes de proporcionar orientación sobre el soporte.
  • Windows® 8.1, ediciones Pro y Enterprise con Update (KB2919355) (64 bits)

Sistemas operativos de servidor

  • Windows® Server® 2019 (versión 1803 o posteriores) (64 bits)
  • Windows® Server® 2016 con Update (KB4512495) (64 bits)