Presentación del documento - Johnson Controls - LIT-12011529 - Software Application - Controller Configuration Tool - 14.0

Instrucciones de instalación de la herramienta de configuración de controladores (CCT)

Brand
Johnson Controls
Product name
Controller Configuration Tool
Document type
Installation Guide
Document number
LIT-12011529
Version
14.0
Revision date
2021-05-07
Language
Español (España)

Utilice este documento para instalar o actualizar el software de la herramienta de configuración de controladores (CCT) y los archivos del paquete de controladores de campo.

Para pedir el software CCT, especifique el número de referencia TL-CCT-0.

Nota:
  • Si tiene instalado en su equipo el software CCT de Metasys® o el software de la herramienta de configuración programable de Facility Explorer™ (FX-PCT) versión 10.2 o anteriores, debe desinstalarlo antes de instalar la versión 10.3 o posteriores de la CCT. Para determinar qué versión está utilizando, vaya a Ayuda > Acerca de la herramienta en la herramienta. El número de versión aparece junto a la versión de la herramienta, Versión de la herramienta.
  • Si tiene instalado en su equipo el software CCT o FX-PCT, versión 10.3, puede actualizarlo directamente a la versión 13.0 o posteriores de CCT.
  • Se requiere tener una licencia tanto del software CCT como de los archivos del paquete de controladores de campo en la versión 13.0 y posteriores. Para obtener más información, consulte Instalación y obtención de licencia del software CCT.
  • En la CCT 14.0, ahora hay un modo de versión 10.5 y ya no se incluye el modo de versión 10.3. Para obtener detalles sobre los diferentes modos que se admiten, consulte la ayuda Controller Tool Help (LIT-12011147).

La herramienta CCT ofrece la opción de trabajar y cambiar entre los modos en las versiones 10.2, 10.4 y 10.5. Consulte la sección Interfaz de usuario en la ayuda Controller Tool Help (LIT-12011147) para conocer los procedimientos. Puede visualizar los archivos de aplicación del controlador (CAF) creados en una versión anterior de CCT o FX-PCT. Si desea editar estos archivos, debe actualizarlos a un modo de versión disponible. Para obtener información sobre cómo actualizar los CAF, consulte la sección Actualización de los archivos del sistema en Controller Tool Help (LIT-12011147) .