Actualización del software CCT y FX-PCT - Johnson Controls - LIT-12011529 - Software Application - Controller Configuration Tool - 14.0

Instrucciones de instalación de la herramienta de configuración de controladores (CCT)

Product
Controls > Control Tools > Controller Configuration Tool
Document number
LIT-12011529
Version
14.0
Revision date
2021-05-07

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Nota:
  • Si tiene instalado en su equipo el software CCT o FX-PCT, versión 10.2 o anterior, debe desinstalarlo antes de instalar la versión 10.3 o posteriores de CCT. Para desinstalar el software de la versión 10.2 de FX-PCT, consulte Desinstalación del software FX-PCT, versión 10.2 o anterior. Para desinstalar el software de la versión 10.2 de CCT, vea Desinstalación del software CCT, versión 10.2 o anterior.
  • Si tiene instalado en su equipo el software CCT o FX-PCT, versión 10.3, puede actualizarlo directamente a la versión 13.0 o posteriores de CCT. Para obtener más información sobre la actualización del software de FX-PCT y CCT, versión 10.3, consulte Actualización del software FX-PCT, versión 10.3.
  • La herramienta CCT ofrece la opción de trabajar y cambiar entre los modos en las versiones 10.2, 10.4 y 10.5. Consulte la sección Interfaz de usuario en la ayuda Controller Tool Help (LIT-12011147) para conocer los procedimientos. Los CAF creados en una versión anterior de CCT o FX-PCT solo se pueden ver, pero se pueden actualizar a un modo de versión disponible si se necesita una edición completa. Para obtener información sobre cómo actualizar los CAF, consulte la sección Actualización de los archivos del sistema en Controller Tool Help (LIT-12011147) .