La pasarela de equipos conectados (CEG) transmite los datos de los equipos compatibles con BACnet® MS/TP a la nube. La CEG incluye una interfaz de usuario (UI) local para la puesta en marcha y la configuración básicas. También puede utilizar la UI local de CEG para ver y cambiar los parámetros y los datos de diagnóstico de los dispositivos conectados del enrutador inalámbrico MS/TP transparente (TMR).
El TMR es un componente del Sistema de Equipos Conectados que proporciona conectividad inalámbrica a los controladores BACnet MS/TP. Puede utilizar el TMR como coordinador de la red inalámbrica, como enrutador del controlador de campo o como repetidor autónomo.