Visión general de CEG y TMR - Johnson Controls - LIT-12013890 - CEGPNL1001-0 - CEGPNL1002-0 - JC-TMR2400-0 - JC-TMR2400-0C - JC-TMR2400-0E - JC-TMR2400-0T - SE-CEG1001-0 - SE-CEG1001-1 - SE-CEG1001-C - SE-CEG1001-T - SE-CEGWIFI-C1 - SE-CEGWIFI-T1 - Network gateway - CEG Panel - Connected Equipment Gateway CEG1001 - TMR2400

Guía del usuario de CEG y TMR

Brand
Johnson Controls
Product name
CEG Panel
Connected Equipment Gateway CEG1001
TMR2400
Document type
User Guide
Document number
LIT-12013890
Revision date
2023-07-05
Language
Español (España)

La pasarela de equipos conectados (CEG) transmite los datos de los equipos compatibles con BACnet® MS/TP a la nube. La CEG incluye una interfaz de usuario (UI) local para la puesta en marcha y la configuración básicas. También puede utilizar la UI local de CEG para ver y cambiar los parámetros y los datos de diagnóstico de los dispositivos conectados del enrutador inalámbrico MS/TP transparente (TMR).

El TMR es un componente del Sistema de Equipos Conectados que proporciona conectividad inalámbrica a los controladores BACnet MS/TP. Puede utilizar el TMR como coordinador de la red inalámbrica, como enrutador del controlador de campo o como repetidor autónomo.