Uso de la sincronización horaria BACnet - Johnson Controls - LIT-12013890 - SE-CEGWIFI-T1 - SE-CEG1001-C - SE-CEG1001-T - JC-TMR2400-0T - JC-TMR2400-0E - SE-CEGWIFI-C1 - JC-TMR2400-0C - JC-TMR2400-0 - CEGPNL1002-0 - SE-CEG1001-1 - CEGPNL1001-0 - SE-CEG1001-0 - Network gateway - TMR Wireless Router - CEG1001 Connected Equipment Gateway - CEG Panel

Guía del usuario de CEG y TMR

Product
Document number
LIT-12013890
Revision date
2023-07-05

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Utilice la función de sincronización horaria BACnet para sincronizar la hora de la CEG con la hora de su navegador local. Para utilizar la sincronización horaria BACnet, complete los siguientes pasos:

Procedimiento

  1. Acceda a la interfaz local de la CEG.
  2. Haga clic en Settings > BACnet Time Sync (Configuración > Sincronización horaria BACnet). La fecha y la hora locales aparecen en los campos de fecha y hora.
  3. Haga clic en Save (Guardar).