Edición de la descripción del equipo para el Portal de Equipos Conectados - Johnson Controls - LIT-12013890 - CEGPNL1001-0 - CEGPNL1002-0 - JC-TMR2400-0 - JC-TMR2400-0C - JC-TMR2400-0E - JC-TMR2400-0T - SE-CEG1001-0 - SE-CEG1001-1 - SE-CEG1001-C - SE-CEG1001-T - SE-CEGWIFI-C1 - SE-CEGWIFI-T1 - Network gateway - CEG Panel - Connected Equipment Gateway CEG1001 - TMR2400

Guía del usuario de CEG y TMR

Brand
Johnson Controls
Product name
CEG Panel
Connected Equipment Gateway CEG1001
TMR2400
Document type
User Guide
Document number
LIT-12013890
Revision date
2023-07-05
Language
Español (España)

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Para asegurarse de que el Portal de Equipos Conectados (CEP) identifique su equipo correctamente, desde la interfaz local de la CEG, edite la descripción del equipo en la página Device List (Lista de dispositivos), tal y como se especifica en el correo electrónico que le envió el equipo de incorporación al CEP. Para editar el nombre y la descripción de su equipo en la página de la lista de dispositivos, complete los siguientes pasos:

Procedimiento

  1. Acceda a la interfaz local de la CEG.
  2. En la página Device List (Lista de dispositivos), haga clic en Edit Device Details (Editar detalles del dispositivo).
  3. En el campo Name (Nombre), introduzca un nombre único para su equipo.
  4. En el campo Description (Descripción), introduzca la descripción que le ha enviado el equipo de incorporación al CEP.
    Nota: Debe introducir una descripción única para todos los dispositivos supervisados y no supervisados, independientemente de que el CEP le haya proporcionado una descripción.
  5. Haga clic en Save Device Details (Guardar detalles del dispositivo).