Uso de la anulación de Airwall - Johnson Controls - LIT-12013890 - SE-CEGWIFI-T1 - SE-CEG1001-C - SE-CEG1001-T - JC-TMR2400-0T - JC-TMR2400-0E - SE-CEGWIFI-C1 - JC-TMR2400-0C - JC-TMR2400-0 - CEGPNL1002-0 - SE-CEG1001-1 - CEGPNL1001-0 - SE-CEG1001-0 - Network gateway - TMR Wireless Router - CEG1001 Connected Equipment Gateway - CEG Panel

Guía del usuario de CEG y TMR

Product
Document number
LIT-12013890
Revision date
2023-07-05

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

A partir de la versión 2.1 de CEG, incluye el software de confianza cero Tempered Airwall. Para diagnosticar problemas de conexión a Internet, puede que desee anular temporalmente la protección de Airwall. Haga lo siguiente para configurar la anulación de Airwall:

Procedimiento

  1. Acceda a la interfaz local de la CEG.
  2. Haga clic en Settings > Airwall Bypass (Ajustes > Anulación de Airwall).
  3. En la lista Airwall Bypass (Anulación de Airwall), seleccione On (Activado).
  4. En el área Bypass Interval (Intervalo de anulación), seleccione el periodo de anulación de la protección de Airwall.
  5. Haga clic en Save (Guardar).