Configuración del punto de acceso Wi-Fi - Johnson Controls - LIT-12013890 - SE-CEGWIFI-T1 - SE-CEG1001-C - SE-CEG1001-T - JC-TMR2400-0T - JC-TMR2400-0E - SE-CEGWIFI-C1 - JC-TMR2400-0C - JC-TMR2400-0 - CEGPNL1002-0 - SE-CEG1001-1 - CEGPNL1001-0 - SE-CEG1001-0 - Network gateway - TMR Wireless Router - CEG1001 Connected Equipment Gateway - CEG Panel

Guía del usuario de CEG y TMR

Product
Document number
LIT-12013890
Revision date
2023-07-05

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Para modificar el SSID o la frase de contraseña de la red Wi-Fi de la CEG, complete los siguientes pasos:

Procedimiento

  1. Conecte el adaptador Wi-Fi al puerto USB.
  2. Acceda a la interfaz local de la CEG.
  3. Haga clic en Settings > Wi-Fi Access Point (Configuración > Punto de acceso Wi-Fi).
  4. Para cambiar el SSID de la red Wi-Fi CEG, edite el campo SSID Wi-Fi . Para cambiar la frase de contraseña, edite el campo Wi-Fi Passphrase (Frase de contraseña Wi-Fi).
    Nota: Cuando se conecte a la CEG por primera vez, la interfaz de usuario le pedirá que cambie estos ajustes.
  5. Para guardar los cambios, haga clic en Save (Guardar).

Qué hacer a continuación

En los dispositivos que se conectan a la red Wi-Fi de CEG, vuelva a unirse a la red Wi-Fi utilizando el nuevo SSID y la frase de contraseña. En algunos ordenadores y dispositivos móviles, seleccione y olvide la red Wi-Fi original antes de volver a unirse a la red con la nueva frase de acceso.