Configuración del modo de cliente Wi-Fi - Johnson Controls - LIT-12013890 - SE-CEGWIFI-T1 - SE-CEG1001-C - SE-CEG1001-T - JC-TMR2400-0T - JC-TMR2400-0E - SE-CEGWIFI-C1 - JC-TMR2400-0C - JC-TMR2400-0 - CEGPNL1002-0 - SE-CEG1001-1 - CEGPNL1001-0 - SE-CEG1001-0 - Network gateway - TMR Wireless Router - CEG1001 Connected Equipment Gateway - CEG Panel

Guía del usuario de CEG y TMR

Product
Document number
LIT-12013890
Revision date
2023-07-05

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Para conectar la CEG a Internet mediante Wi-Fi, complete los siguientes pasos:

Procedimiento

  1. Conecte el adaptador Wi-Fi al puerto USB.
  2. Acceda a la interfaz local de la CEG.
  3. Haga clic en Settings > Wi-Fi Client (Ajustes > Cliente Wi-Fi).
  4. En la lista de Enabled (Habilitado), seleccione On (Activado).
    Importante: Cuando el Cliente Wi-Fi está configurado como On (Activado), ajuste la configuración de Ethernet en la pantalla Ethernet Settings (Configuración de Ethernet) como Off (Desactivado). El Wi-Fi y Ethernet no pueden estar activados al mismo tiempo o el dispositivo no funciona.
  5. Pulse el botón Select SSID (Seleccionar SSID).
  6. En la SSID List (Lista de SSID), seleccione el SSID de la red inalámbrica a la que desea conectarse.
  7. En el campo Passphrase (Frase de acceso), introduzca la frase de acceso de la red inalámbrica.
  8. Haga clic en Save (Guardar).