Configuración de la conexión de servicios remotos - Johnson Controls - LIT-12013890 - SE-CEGWIFI-T1 - SE-CEG1001-C - SE-CEG1001-T - JC-TMR2400-0T - JC-TMR2400-0E - SE-CEGWIFI-C1 - JC-TMR2400-0C - JC-TMR2400-0 - CEGPNL1002-0 - SE-CEG1001-1 - CEGPNL1001-0 - SE-CEG1001-0 - Network gateway - TMR Wireless Router - CEG1001 Connected Equipment Gateway - CEG Panel

Guía del usuario de CEG y TMR

Product
Document number
LIT-12013890
Revision date
2023-07-05

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Cada dispositivo CEG utiliza una identificación de cuenta para enviar los datos de telemetría a la nube. Para configurar el ID de la cuenta para el dispositivo, complete los siguientes pasos:

Procedimiento

  1. Acceda a la interfaz local de la CEG.
  2. Haga clic en Settings > Remote Services Connection (Configuración > Conexión de servicios remotos).
  3. Haga clic en Edit Account ID (Editar ID de cuenta).
  4. En la ventana emergente, introduzca el nuevo ID de cuenta y haga clic en Save (Guardar).
    Nota: El equipo de incorporación al CEP proporciona al instalador la identificación de la cuenta.

Qué hacer a continuación

Para ver el estado de la conexión de la CEG con la nube, haga clic en Connection Diagnostics (Diagnósticos de conexión).