Configuración de la conexión a Internet - Johnson Controls - LIT-12013890 - SE-CEGWIFI-T1 - SE-CEG1001-C - SE-CEG1001-T - JC-TMR2400-0T - JC-TMR2400-0E - SE-CEGWIFI-C1 - JC-TMR2400-0C - JC-TMR2400-0 - CEGPNL1002-0 - SE-CEG1001-1 - CEGPNL1001-0 - SE-CEG1001-0 - Network gateway - TMR Wireless Router - CEG1001 Connected Equipment Gateway - CEG Panel

Guía del usuario de CEG y TMR

Product
Document number
LIT-12013890
Revision date
2023-07-05

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

La CEG utiliza una conexión a Internet para transmitir los datos de telemetría a la nube. Puede conectar la CEG a Internet mediante una conexión por cable Ethernet a un enrutador o a un módem celular.

Procedimiento

  1. Acceda a la interfaz local de la CEG.
  2. Para configurar una conexión por cable Ethernet, pulse Settings > Ethernet (Configuración > Ethernet) e introduzca los datos necesarios tal y como se indica en la siguiente tabla:
    Tabla 1. Ajustes de Ethernet para CEG
    Campo Ajuste
    Ethernet Valor predeterminado: On (Activado)
    Importante: Si Ethernet está configurado como On (Activado), debe configurar el ajuste de Wi-Fi en la pantalla Wi-Fi Client Settings (Configuración del cliente Wi-Fi) como Off (Desactivado). El Wi-Fi y Ethernet no pueden estar activados al mismo tiempo o el dispositivo no funciona.
    Hostname (Nombre de host)

    Valor predeterminado: CEG seguido de la dirección MAC de Ethernet.

    Puede cambiar el nombre de host, pero debe ser único para cada dispositivo de la red.

    Domain Name Suffix (Sufijo de nombre de dominio) Se rellena automáticamente
    Ethernet MAC Address (Dirección MAC de Ethernet) Se rellena automáticamente
    Auto DHCP Configure (Configuración DHCP auto)

    Valor predeterminado: On (Activado)

    Si quiere o necesita utilizar la CEG con una dirección IP estática, debe poner este campo en Off (Desactivado). Obtenga la dirección IP, la máscara de subred y la pasarela predeterminada de su departamento de IT y rellene los campos manualmente. Si se deja en On (Activado), estos campos se rellenan automáticamente.

    IP Address (Dirección IP) Véase la configuración automática de DHCP más arriba.
    Subnet Mask (Máscara de subred) Véase la configuración automática de DHCP más arriba.
    Default Gateway (Pasarela predeterminada) Véase la configuración automática de DHCP más arriba.
    Auto DNS Configure (Configuración DNS auto)

    Valor predeterminado: Off (Desactivado)

    A partir de la versión 2.1 de CEG, incluye el software de confianza cero Tempered Airwall. Para utilizar la protección de Airwall, ajuste Auto DNS (DNS automático) en Off (Desactivado). Consulte Requisitos de ciberseguridad de las enfriadoras conectadas inteligentes (n.º de pieza GPS0030-CE-20220429-EN) para obtener información detallada sobre cómo configurar el software de confianza cero Tempered Airwall.

    Primary DNS Server

    Dirección de su servidor DNS principal, si está disponible.

    A partir de la versión 2.1 de CEG, incluye el software de confianza cero Tempered Airwall. Para utilizar la protección de Airwall, configure la dirección de su servidor DNS principal a 9.9.9.9. Para China, configure la dirección de su servidor DNS principal a 223.5.5.5.

    Secondary DNS Server

    Dirección de su servidor DNS secundario, si está disponible.

    A partir de la versión 2.1 de CEG, incluye el software de confianza cero Tempered Airwall. Para utilizar la protección de Airwall, configure la dirección de su servidor DNS secundario a 149.112.112.112. Para China, configure la dirección de su servidor DNS secundario a 223.6.6.6.

  3. Para guardar los cambios, haga clic en Save (Guardar).