Configuración de SSL - Johnson Controls - LIT-12013890 - CEGPNL1001-0 - CEGPNL1002-0 - JC-TMR2400-0 - JC-TMR2400-0C - JC-TMR2400-0E - JC-TMR2400-0T - SE-CEG1001-0 - SE-CEG1001-1 - SE-CEG1001-C - SE-CEG1001-T - SE-CEGWIFI-C1 - SE-CEGWIFI-T1 - Network gateway - CEG Panel - Connected Equipment Gateway CEG1001 - TMR2400

Guía del usuario de CEG y TMR

Brand
Johnson Controls
Product name
CEG Panel
Connected Equipment Gateway CEG1001
TMR2400
Document type
User Guide
Document number
LIT-12013890
Revision date
2023-07-05
Language
Español (España)

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Puede ver el certificado de seguridad actualmente instalado e instalar tanto una clave privada como un nuevo certificado. Para obtener información sobre cómo utilizar los certificados SSL en la CEG, consulte el Boletín técnico de la red CEG y de orientación informática (LIT-12013942).

Para configurar SSL, complete los siguientes pasos:

Procedimiento

  1. Acceda a la UI local de CEG.
  2. Haga clic en Settings > SSL (Configuración > SSL).
  3. Introduzca la clave privada y los datos del nuevo certificado, y haga clic en Save (Guardar).