Debe configurar los siguientes parámetros BACnet MS/TP cuando se una la CEG a una red existente. Puede ajustar todos los parámetros enumerados en la siguiente tabla en la interfaz de usuario CEG en el menú Settings > BACnet Settings (Configuración > Ajustes BACnet).
| Parámetro | Ajuste |
|---|---|
| Device Object Identifier (Identificador de objeto de dispositivo) | Identifica la CEG en una red BACnet y debe ser único en la red. La CEG intenta generar un valor único, pero eso no garantiza que sea único. Si no es único, ajuste el valor manualmente. Ajustable: De 0 a 4194302 |
| Network Number (Número de red) | Establece la dirección de enrutamiento para los dispositivos bajo la CEG. Si se conecta a una red BAS existente, ajuste el número de red al mismo que el BAS. Si no se conecta a un BAS existente, mantenga el número de red en el valor predeterminado. Ajustable: Entre 1 y 65534 |
| Baud Rate (Velocidad de transmisión) | Es la velocidad de comunicación de la red BACnet MS/TP. Ajuste la velocidad en baudios al mismo valor que los demás controladores de la red. Si no existe ninguna red, configure manualmente la velocidad en baudios de los controladores. Los baudios recomendados son 38,4 kbps. Opciones de Enum disponibles: 1.2 kbps, 9,6 kbps, 19,2 kbps, 38,4 kbps y 76,8 kbps |
| Max Master (Principal máx.) | Este es el número de nodo MS/TP maestro más alto utilizado en el BAS. Ajuste el Max Master al mismo número que el BAS para un rendimiento óptimo de la red. Si no existe una BAS, establezca este valor en la dirección MAC más alta que esté presente en la red MS/TP para obtener un rendimiento óptimo. Además, la dirección MAC tanto de CEG como del TMR debe ser inferior a la del Max Master del BAS. Si utiliza la tecnología inalámbrica, el Max Master del BAS debe fijarse en 127, o en la dirección MAC más alta utilizada por un TMR. Nota: Todos los dispositivos en la red deben utilizar el mismo ajuste de Max Master.
Ajustable: De 4 a 127 |
| Max Info Frames (Cuadros de información máx.) | Esto permite la transmisión de paquetes de cuadros MS/TP. Establezca el valor de los cuadros de información máximos en el mismo valor que el BAS, si hay un BAS en la red. Si no hay BAS, déjelo en el valor predeterminado, que es 50. Ajustable: Entre 1 y 255 |