Conectarse a la UI local de CEG - Johnson Controls - LIT-12013890 - SE-CEGWIFI-T1 - SE-CEG1001-C - SE-CEG1001-T - JC-TMR2400-0T - JC-TMR2400-0E - SE-CEGWIFI-C1 - JC-TMR2400-0C - JC-TMR2400-0 - CEGPNL1002-0 - SE-CEG1001-1 - CEGPNL1001-0 - SE-CEG1001-0 - Network gateway - TMR Wireless Router - CEG1001 Connected Equipment Gateway - CEG Panel

Guía del usuario de CEG y TMR

Product
Document number
LIT-12013890
Revision date
2023-07-05

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Complete los siguientes pasos para acceder a la UI local de CEG y supervisar los equipos que están conectados a la CEG en la lista de dispositivos.

Procedimiento

  1. Compruebe que el dongle Wi-Fi está instalado y que el LED de actividad Wi-Fi está encendido.
  2. Acceda a la configuración del Wi-Fi en su teléfono móvil, tableta u ordenador con Wi-Fi.
  3. Seleccione el SSID Wi-Fi predeterminado e introduzca la frase de contraseña Wi-Fi. Consulte la Guía de inicio rápido de CEG (n.º de pieza 24-11460-00042) para conocer los valores predeterminados.
  4. Abra un navegador web e introduzca https://cegwy.jci.com como dirección del navegador.
    Nota: Puede ignorar la advertencia enviada desde su navegador web que dice Your connection is not private (Su conexión no es privada), es seguro proceder a https://cegwy.jci.com.
    Nota: Algunos navegadores web antiguos no compatibles con Windows® , por ejemplo, Windows® Internet Explorer®, pueden tener problemas para ver ciertas pantallas de la interfaz de usuario. Utilice las últimas versiones de navegadores como Google® Chrome® o Microsoft® Edge® cuando realice operaciones con la CEG. Como alternativa al nombre de host IP, puede utilizar 192.168.142.1.
  5. Utilice el nombre de usuario y la contraseña de la interfaz de usuario predeterminados de fábrica. Consulte la Guía de inicio rápido de CEG, n.º de pieza 24-11460-00042 , para conocer los valores predeterminados.
  6. Lea y acepte el acuerdo de licencia de CEG.
  7. La primera vez que inicie sesión en la CEG, se le pedirá que cambie la contraseña de administrador, la frase de contraseña del Wi-Fi y el SSID del Wi-Fi.
    Importante: Al cambiar el SSID o la contraseña, se reinicia el servidor web y es preciso restablecer la conexión con la red Wi-Fi de CEG utilizando la nueva contraseña. En algunos ordenadores y dispositivos móviles, haga clic en la red Wi-Fi original antes de volver a unirse a la red con la nueva frase de acceso.