Cambio de la configuración de BACnet MS/TP - Johnson Controls - LIT-12013890 - SE-CEGWIFI-T1 - SE-CEG1001-C - SE-CEG1001-T - JC-TMR2400-0T - JC-TMR2400-0E - SE-CEGWIFI-C1 - JC-TMR2400-0C - JC-TMR2400-0 - CEGPNL1002-0 - SE-CEG1001-1 - CEGPNL1001-0 - SE-CEG1001-0 - Network gateway - TMR Wireless Router - CEG1001 Connected Equipment Gateway - CEG Panel

Guía del usuario de CEG y TMR

Product
Document number
LIT-12013890
Revision date
2023-07-05

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Antes de conectar la CEG a una red BACnet MS/TP existente, es posible que tenga que cambiar la configuración BACnet MS/TP predeterminada de CEG. Consulte Configuración de BACnet MS/TP. Para cambiar la configuración de BACnet MS/TP, complete los siguientes pasos:

Procedimiento

  1. Acceda a la interfaz local de la CEG.
  2. Haga clic en Settings > BACnet Settings (Ajustes > Ajustes BACnet).
  3. Modifique los siguientes campos:
    • Device Object Identifier (Identificador de objeto de dispositivo)
    • MAC Address (Dirección MAC)
    • Network Number (Número de red)
    • Baud Rate (Velocidad de transmisión)
    • Max Master (Principal máx.)
    • BACnet Encoding Type (Tipo de codificación BACnet)
    Nota:
    • La dirección MAC es la dirección MS/TP que utiliza la CEG y no puede entrar en conflicto con ningún otro dispositivo MS/TP de la red.
    • Si utiliza la interfaz inalámbrica TMR, deje el Max Master en 127.
    • El TMR no admite la tasa de baudios de 1200.
  4. Haga clic en Save (Guardar).
    La CEG se reinicia después de hacer clic en Save (Guardar).