Puesta en marcha del TMR - Johnson Controls - LIT-12013890 - CEGPNL1001-0 - CEGPNL1002-0 - JC-TMR2400-0 - JC-TMR2400-0C - JC-TMR2400-0E - JC-TMR2400-0T - SE-CEG1001-0 - SE-CEG1001-1 - SE-CEG1001-C - SE-CEG1001-T - SE-CEGWIFI-C1 - SE-CEGWIFI-T1 - Network gateway - CEG Panel - Connected Equipment Gateway CEG1001 - TMR2400

Guía del usuario de CEG y TMR

Brand
Johnson Controls
Product name
CEG Panel
Connected Equipment Gateway CEG1001
TMR2400
Document type
User Guide
Document number
LIT-12013890
Revision date
2023-07-05
Language
Español (España)

La página de puesta en marcha ofrece la posibilidad de iniciar el temporizador de unión y ajustar la duración del temporizador para poder añadir otros TMR a la PAN inalámbrica.

Consulte la siguiente tabla para ver una lista de los elementos de menú de la página de puesta en marcha.

Tabla 1. Elementos de menú de la página de puesta en marcha del TMR
Elemento Descripción
Start Join Timer (Iniciar el temporizador de unión) Cuando se establece este elemento como verdadero, la red se abre para que nuevos dispositivos se unan a la red. Si se establece este elemento en falso, el temporizador se detiene y la red se cierra.
Join Timer Duration (Duración del temporizador de unión) Puede cambiar la duración de la red abierta para unirse cuando el temporizador de unión se pone en marcha, ya sea desde la interfaz de usuario de CEG o desde el botón Join en el lateral del TMR.
Join Time Remaining (Tiempo de unión restante) Este elemento indica el tiempo que le queda a la red para poder añadir nuevos dispositivos a la misma. Mientras este temporizador está en marcha, los LED de los TMR unidos están en rojo.