Página de inicio del TMR - Johnson Controls - LIT-12013890 - SE-CEGWIFI-T1 - SE-CEG1001-C - SE-CEG1001-T - JC-TMR2400-0T - JC-TMR2400-0E - SE-CEGWIFI-C1 - JC-TMR2400-0C - JC-TMR2400-0 - CEGPNL1002-0 - SE-CEG1001-1 - CEGPNL1001-0 - SE-CEG1001-0 - Network gateway - TMR Wireless Router - CEG1001 Connected Equipment Gateway - CEG Panel

Guía del usuario de CEG y TMR

Product
Document number
LIT-12013890
Revision date
2023-07-05

La página de inicio ofrece información general sobre el sistema inalámbrico TMR.

Consulte la siguiente tabla para ver una lista de los elementos del menú de la página de inicio.

Tabla 1. Elementos de menú de la página de inicio del TMR
Elemento Descripción
Wireless PAN ID (ID de PAN inalámbrica) El ID de PAN inalámbrica es un valor único del sitio que se establece durante la instalación mediante los interruptores giratorios AREA/PAN OFFSET (Área/Offset de PAN) del TMR. Utilice el mismo ID para todos los dispositivos TMR conectados mediante el coordinador.
Wireless Channel (Canal inalámbrico)

El canal inalámbrico es el canal de radio activo (frecuencia) que utiliza la red inalámbrica. Si el ruido u otros sistemas de RF afectan al canal activo, elija cualquier valor entre 11 y 25.

La mejor práctica es utilizar los canales 15, 20 o 25, porque estos canales no interfieren con los canales Wi-Fi. Consulte a su servicio de asistencia de TI si desea establecer otros valores.

Join Time Remaining (Tiempo de unión restante) Cuando este valor es distinto de cero, es una indicación de que la red está abierta y se pueden descubrir y añadir nuevos equipos al sistema mediante los TMR. Puede poner en marcha el temporizador de unión utilizando el botón Join en el lateral del TMR, o desde la página de puesta en marcha.
Wireless MS/TP Device Count (Recuento de dispositivos MS/TP inalámbricos) Este valor es la suma de los dispositivos MS/TP que se descubren en la red inalámbrica.
Nota: Puede conectar más de un dispositivo MS/TP a un solo TMR.
Wireless Router Count (Recuento de enrutadores inalámbricos) Este valor es la suma de todos los TMR que se descubren en la red. Esto incluye tanto los TMR que se conectan directamente a los equipos MS/TP como los TMR que se utilizan como repetidores independientes para completar la malla inalámbrica y ampliar el alcance del sistema inalámbrico.