Diagnóstico del sistema TMR - Johnson Controls - LIT-12013890 - CEGPNL1001-0 - CEGPNL1002-0 - JC-TMR2400-0 - JC-TMR2400-0C - JC-TMR2400-0E - JC-TMR2400-0T - SE-CEG1001-0 - SE-CEG1001-1 - SE-CEG1001-C - SE-CEG1001-T - SE-CEGWIFI-C1 - SE-CEGWIFI-T1 - Network gateway - CEG Panel - Connected Equipment Gateway CEG1001 - TMR2400

Guía del usuario de CEG y TMR

Brand
Johnson Controls
Product name
CEG Panel
Connected Equipment Gateway CEG1001
TMR2400
Document type
User Guide
Document number
LIT-12013890
Revision date
2023-07-05
Language
Español (España)

El TMR proporciona información de diagnóstico que puede utilizar para ayudar a solucionar problemas en el sistema inalámbrico TMR.

Consulte el Boletín técnico de CEG y TMR (LIT-12013900) para obtener más detalles.

Consulte la siguiente tabla para ver una lista de los elementos de menú de la página de diagnóstico del sistema.

Tabla 1. Elementos de menú de la página de diagnóstico del sistema TMR
Elemento Descripción
Información general
Reset Diagnostic Info (Restablecer la información de diagnóstico) Si establece este elemento como verdadero, se restablece toda la información de diagnóstico.
Wireless PAN ID (ID de PAN inalámbrica) Indica el ID de PAN actual que utiliza el TMR.
Wireless Channel (Canal inalámbrico) Indica el canal actual que utiliza el TMR.
Wireless MS/TP Device Count (Recuento de dispositivos MS/TP inalámbricos) Indica el número de dispositivos MS/TP en la PAN inalámbrica del TMR.
Wireless Router Count (Recuento de enrutadores inalámbricos) Indica el número de enrutadores TMR que el coordinador TMR detecta.
Diagnóstico del coordinador
Firmware Version (Versión de firmware) Indica la versión de firmware instalada en el TMR.
Warning Code (Código de advertencia)

Indica el aviso de mayor prioridad que detecta el TMR. Un TMR puede detectar las siguientes advertencias:

  • Normal
  • Coordinador perdido
  • Conflicto de direcciones MS/TP
  • Pérdida de la conexión MS/TP
  • Conflicto en el área/PAN
  • No se detectan enrutadores
  • Enrutador fuera de línea
Memory Usage (Uso de memoria) Indica el uso actual de la memoria en el TMR.
CPU Usage (Uso de CPU) Indica el uso actual de la CPU en el TMR.
Reboot Count (Recuento de reinicios) Indica el número de veces que se ha reiniciado el TMR.
Wireless Message Rate (Tasa de mensajes inalámbricos) Indica el número de mensajes BACnet recibidos en el último minuto.
Wireless CCA Retry Rate (Tasa de reintentos del CCA inalámbrico) Indica el número de reintentos de evaluación de canal claro (CCA) que se produjeron durante el último minuto.
Wireless Duty Cycle Rate (Tasa de ciclo de trabajo inalámbrico) Indica el número de reintentos limitados al ciclo de trabajo que se produjeron durante el último minuto.
MS/TP BACnet Messages Rate (Tasa de mensajes MS/TP BACnet) Indica el número de mensajes BACnet recibidos en el lado MS/TP cableado del TMR.
MS/TP Lost Token Count (Recuento de tokens perdidos MS/TP) Indica el número de veces que se perdió el token MS/TP.
MS/TP Token Loop Time (ms) (Tiempo de bucle de token MS/TP [ms]) Indica el tiempo que ha transcurrido sucesivamente a la recepción del token MS/TP.