Cada enrutador TMR envía información de diagnóstico al coordinador TMR de forma periódica.
Puede utilizar esta información para ayudar a solucionar problemas en el sistema inalámbrico TMR. Consulte el Boletín técnico de CEG y TMR (LIT-12013900) para obtener más detalles.
Consulte la siguiente tabla para ver una lista de los elementos de menú de la página de diagnóstico del enrutador.
| Elemento | Descripción |
|---|---|
| MS/TP Controller Address(es) (Dirección del controlador MS/TP) | Muestra una lista de los dispositivos BACnet que están conectados al lado MS/TP cableado del TMR. |
| Firmware Build (Versión de firmware) | Indica el número de compilación de la versión de firmware instalada en el TMR. |
| Warning Code (Código de advertencia) |
Indica el aviso de mayor prioridad que detecta el TMR. Un TMR puede detectar las siguientes advertencias:
|
| Ping de enrutador | Cuando se ajusta en verdadero, se envía un comando ping al enrutador, lo que hace que este parpadee con su LED blanco durante 30 segundos. Puede utilizar el ping para ayudar a localizar físicamente un TMR. |
| Wireless Short Address (Dirección corta inalámbrica) | Indica la dirección de red asignada al TMR. |
| Memory Usage (Uso de memoria) | Indica el uso actual de la memoria en el TMR. |
| CPU Usage (Uso de CPU) | Indica el uso actual de la CPU en el TMR. |
| Reboot Count (Recuento de reinicios) | Indica el número de veces que se ha reiniciado el TMR. |
| Wireless RSSI (dBm) (RSSI inalámbrico [dBm]) | Indica la indicación de la intensidad de la señal de recepción (RSSI) de los mensajes recibidos del coordinador TMR. |
| Wireless Message Reliability (Fiabilidad de mensajes inalámbricos) | Indica la probabilidad de que un mensaje sea enviado o recibido sin reintentos. |
| Wireless Message Hops (Saltos de mensajes inalámbricos) | Indica el número de saltos en la malla que lleva un mensaje desde el coordinador TMR hasta el enrutador TMR. |
| Wireless Message Rate (Tasa de mensajes inalámbricos) | Indica el número de mensajes BACnet recibidos durante el último minuto. |
| Wireless Message Latency (Latencia de mensajes inalámbricos) | Indica el tiempo típico de solicitud o respuesta de ida y vuelta para un solo mensaje BACnet. |
| Wireless CCA Retry Rate (Tasa de reintentos del CCA inalámbrico) | Indica el número de reintentos de CCA que se han producido durante el último minuto. |
| Time since last heartbeat (Tiempo desde el último latido) | Indica el tiempo transcurrido en minutos desde que el coordinador TMR recibió el último mensaje de latido. |
| Lost Coordinator Count (Recuento de coordinadores perdidos) | Indica el número de veces que el enrutador TMR dejó de recibir mensajes del coordinador TMR e intentó recuperarse buscando otros canales inalámbricos. |