La página de configuración avanzada proporciona acceso a los elementos de configuración menos utilizados en el TMR.
Consulte la siguiente tabla para ver una lista de los elementos de menú de la página de configuración avanzada.
| Elemento | Descripción |
|---|---|
| Botón Join |
Valor predeterminado: Enable (Habilitar) Si establece este elemento como habilitado, puede utilizar el botón Join en el TMR para abrir la red para unirse. La mejor práctica es establecer este elemento como desactivado al final de la puesta en marcha para que el sistema sea más seguro. |
| RF Channel (Canal RF) |
El canal RF es el canal de radio activo (frecuencia) que utiliza la red PAN. Si el ruido u otros sistemas de RF afectan al canal activo, elija cualquier valor entre 11 y 25. La mejor práctica es utilizar los canales 15, 20 o 25, porque estos canales no interfieren con los canales Wi-Fi. Consulte a su servicio de asistencia de TI si desea establecer otros valores. |
| RF Tx Power (dBm) (Potencia de RF Tx [dBm]) |
Dependiendo de las condiciones del lugar, es posible que tenga que reducir este valor respecto al límite superior fijado en fábrica. Puede fijar cualquier valor entre 10 y el límite de fábrica específico del modelo. Importante: Ajustar la potencia demasiado baja puede hacer que los dispositivos se desconecten de la red inalámbrica y es posible que tenga que añadir más TMR al sistema como repetidores independientes.
|
| Proxy Token (Token de proxy) |
Valor predeterminado: Enable (Habilitar) El TMR utiliza un algoritmo MS/TP propio que es compatible con la mayoría de los dispositivos BACnet MS/TP. Si experimenta problemas con equipos de terceros, es posible que tenga que desactivar esta función. |
| Auto Firmware Update (Actualización auto de firmware) |
Valor predeterminado: Enable (Habilitar) La CEG realiza automáticamente una actualización del firmware de los TMR que están conectados al sistema. Si no desea utilizar esta función, puede establecer este elemento como desactivado. |