Ajustes y diagnósticos de TMR - Johnson Controls - LIT-12013890 - SE-CEGWIFI-T1 - SE-CEG1001-C - SE-CEG1001-T - JC-TMR2400-0T - JC-TMR2400-0E - SE-CEGWIFI-C1 - JC-TMR2400-0C - JC-TMR2400-0 - CEGPNL1002-0 - SE-CEG1001-1 - CEGPNL1001-0 - SE-CEG1001-0 - Network gateway - TMR Wireless Router - CEG1001 Connected Equipment Gateway - CEG Panel

Guía del usuario de CEG y TMR

Product
Document number
LIT-12013890
Revision date
2023-07-05

Puede utilizar la UI local de CEG para ver y cambiar los parámetros de los dispositivos TMR conectados.

La lista de dispositivos de la CEG muestra todos los equipos cableados conectados a CEG. La lista también muestra todos los equipos que cuentan con una conexión inalámbrica mediante un TMR y el TMC.

Nota: La página de la lista de dispositivos no proporciona ninguna indicación de si el equipo se conecta mediante una conexión por cable o inalámbrica.
Para configurar y ver la información de la red TMR, seleccione el coordinador TMR en la página de la lista de dispositivos CEG. Cuando vea los datos del coordinador TMR, seleccione cualquiera de las siguientes páginas para obtener más información: