Actualización del software - Johnson Controls - LIT-12013890 - SE-CEGWIFI-T1 - SE-CEG1001-C - SE-CEG1001-T - JC-TMR2400-0T - JC-TMR2400-0E - SE-CEGWIFI-C1 - JC-TMR2400-0C - JC-TMR2400-0 - CEGPNL1002-0 - SE-CEG1001-1 - CEGPNL1001-0 - SE-CEG1001-0 - Network gateway - TMR Wireless Router - CEG1001 Connected Equipment Gateway - CEG Panel

Guía del usuario de CEG y TMR

Product
Document number
LIT-12013890
Revision date
2023-07-05

Antes de empezar

Las actualizaciones del software en la CEG se inician a distancia. En el caso de que se requiera una actualización manual, es posible utilizar la UI local de CEG. Para actualizar manualmente el software de la CEG, es necesario cargar un archivo .cgi en CEG. Un archivo .cgi es un archivo de imagen de firmware CEG firmado, y es el único tipo de archivo que puede utilizar. Asegúrese de que el archivo .cgi correcto existe en el dispositivo que utiliza para conectarse a la UI local de CEG.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Para actualizar manualmente el software de la CEG, complete los siguientes pasos:

Procedimiento

  1. Acceda a la UI local de CEG.
  2. Haga clic en Settings > Software Updates (Ajustes > Actualizaciones de software).
  3. Haga clic en Choose File (Elegir archivo) y busque el archivo .cgi .
  4. Haga clic en Upload (Cargar) y espere a que se complete la carga.
  5. Cuando la carga se complete con éxito, haga clic en Install (Instalar) y espere a que la instalación se complete. Esto puede llevar hasta 15 minutos.