Solución de problemas - Johnson Controls - WVS-1000 - Diagnóstico de vibraciones - WVS-1000 Wireless Vibration Sensor

Guía de instalación del sensor de vibración inalámbrico Johnson Controls

Product
Sensors and Meters > Room Sensor > WVS-1000 Wireless Vibration Sensor
Document revision
B
Revision date
2022-07-04
Part number
24-11154-00018

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Si los indicadores LED del DAQ WVS-1000 parpadean continuamente, no se apagan, no se encienden, o si el dispositivo no se conecta a la aplicación para dispositivos móviles Johnson Controls Wireless Vibration Sensor, el dispositivo experimenta un fallo.

Asegúrese de que el DAQ WVS-1000 esté encendido, que el teléfono móvil o la aplicación para tablet habilitada para datos esté conectado por Bluetooth, y que la aplicación para dispositivos móviles Johnson Controls Vibration Diagnostics Service esté abierta. Si el problema persiste, reinicie el DAQ WVS-1000 siguiendo los pasos a continuación:

Procedimiento

  1. Mantenga pulsado el botón de encendido durante 12 s para apagar el dispositivo.
  2. Suelte el botón de encendido.
  3. Mantenga pulsado el botón de encendido durante 6 s para volver a encenderlo.
  4. Espere a que se reinicie el DAQ WVS-1000 y utilícelo de la forma habitual.
    De no ser así, el problema podría deberse a lo siguiente:
    • Un fallo de conectividad
    • Un fallo de batería
    • Un fallo del dispositivo