Carga - Johnson Controls - WVS-1000 - Diagnóstico de vibraciones - WVS-1000 Wireless Vibration Sensor

Guía de instalación del sensor de vibración inalámbrico Johnson Controls

Product
Sensors and Meters > Room Sensor > WVS-1000 Wireless Vibration Sensor
Document revision
B
Revision date
2022-07-04
Part number
24-11154-00018

El DAQ WVS-1000 funciona con una batería recargable interna y no se puede utilizar con una batería agotada. La unidad WVS-1000 se carga mediante un cable micro USB estándar (suministrado). Conecte el cable de carga al puerto micro USB del dispositivo; los LED parpadearán durante la carga para indicar el nivel de carga de la batería. Cargue el dispositivo de forma periódica y supervise el estado de la batería en el dispositivo.