Cumplimiento con la regulación norteamericana de emisiones - Johnson Controls - JC-TMR2400-0T - JC-TMR2400-0E - JC-TMR2400-0C - JC-TMR2400-0 - Wireless Device - TMR Series Wireless Router

Guía de instalación del enrutador inalámbrico de la serie TMR

Product
Network and Communications > Wireless Devices > TMR Series Wireless Router
Document type
Installation Guide
Document revision
C
Revision date
2023-07-05
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-11461-00020

Estados Unidos

Declaración de cumplimiento normativo (parte 15.19)

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

  1. Es posible que este dispositivo no cause interferencias dañinas, y

  2. El dispositivo deberá admitir cualquier interferencia que reciba, incluidas aquellas que puedan provocar un funcionamiento incorrecto.

Advertencia (Parte 15.21)

Todos los cambios y modificaciones que se lleven a cabo sin la autorización expresa de la parte responsable del cumplimiento normativo podrán invalidar la autorización del usuario para manejar el equipo.

Exposición a RF

En cumplimiento con los requisitos de la FCC para los dispositivos de transmisión móviles sobre exposición a la RF, este transmisor solo debería utilizarse y debería estar instalado en ubicaciones en las que existen, al menos, 20 cm de distancia entre la antena y las personas.

Canadá

Declaración de Industry Canada

Este dispositivo cumple las normas RSS exentas de licencia de Industry Canada. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

  1. Este dispositivo no puede causar interferencias, y

  2. este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo aquellas que puedan provocar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

Exposición a radiofrecuencia (RF) de ISED: Este equipo cumple con los límites de exposición a radiación de la FCC y ISED Canada establecidos para un entorno no controlado. El usuario debe evitar la exposición prolongada a menos de 20 cm de la antena, que puede superar los límites de exposición a radiofrecuencia de la FCC o RSS-102.

Exposition aux fréquences radio (RF) de la ISDE : Cet équipement se conforme aux limites d'exposition aux radiations de la FCC et de ISDE Canada, établies pour un environnement non contrôlé. L'utilisateur doit éviter une exposition prolongée à moins de 20 cm de l'antenne, qui peut dépasser les limites d'exposition aux fréquences radio FCC ou RSS-102.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

  1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage, et

  2. L'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.