A la hora de seleccionar un valor de AREA/PAN OFFSET para una red inalámbrica, tenga en cuenta los siguientes puntos:
- Todos los dispositivos de una red de malla inalámbrica (PAN) deben estar configurados con los mismos valores de AREA/PAN OFFSET. Ajuste primero el Área y el Offset de PAN en el coordinador TMR y luego todos los enrutadores TMR para que coincidan.
- PAN real = 1000 + (AREA*100) + (PAN OFFSET)
- El interruptor AREA también se utiliza para establecer la dirección MS/TP del TMR en el bus MS/TP. Asegúrese de que no hay otros dispositivos MS/TP configurados en esta dirección.
- Dirección MS/TP = 118 + ajuste del interruptor AREA
- Cuando se conectan varios TMR al mismo segmento de CEG o MS/TP, deben estar en modo coordinador y su interruptor AREA ajustado a un valor único. Esto garantiza que la configuración de la PAN real y la dirección MS/TP sean únicas.
Figura 1. Interruptores giratorios del enrutador TMR
Importante: Para evitar las interferencias de radiofrecuencia, asigne una configuración única de AREA/PAN a cada red inalámbrica TMR de un edificio. Es importante utilizar una configuración única de AREA/PAN si tiene varias PAN en pisos adyacentes de un edificio. No utilice el mismo valor de AREA/PAN OFFSET en varias redes inalámbricas TMR de un edificio, aunque sus rangos de transmisión de RF no se solapen.
Por ejemplo, en Figura 1:
-
PAN real = 1128 = 1000 + (1*100) + 28
MS/TP = 119 = 118 + 1