Después de montar, cablear y ajustar correctamente los interruptores AREA/PAN OFFSET, complete los siguientes pasos para añadir un nuevo dispositivo a la red inalámbrica TMR:
- Aplique la alimentación a CEG/TMR.
- Verifique que el TMR está en modo coordinador (LED amarillo).
- Pulse momentáneamente el botón Join en el coordinador TMR o desde la interfaz de usuario CEG para abrir la red inalámbrica..
- Verifique que la red está abierta (LED rojo).
- Encienda el equipo MS/TP/TMR remoto.
- Verifique que el TMR está en modo enrutador (LED verde).
- Cuando la red está abierta, el enrutador TMR se une a la red inalámbrica (LED rojo).
- Verifique la calidad de la señal de RF (patrón de parpadeo del LED).
- Verifique que el equipo MS/TP se descubre en la interfaz de usuario de CEG.
- Después de una hora, la red inalámbrica se cierra automáticamente y los LED pasan a su estado normal.
-
Para verificar la calidad de la señal, pulse o suelte rápidamente el botón Join en el enrutador TMR. El LED parpadea con la calidad de la señal.
Nota: El TMR tarda menos de 15 segundos en establecerse en su estado normal. Si el TMR permanece en estado de advertencia (LED púrpura), se requiere una investigación adicional.Nota: Después de unirse inicialmente a la red inalámbrica, el TMR puede recibir automáticamente una actualización del firmware si es necesario (LED de color agua).