Entornos adversos - Johnson Controls - LIT-12013728 - DP150 - Differential Pressure Transducer - DP150 Multi-Range Series Differential Pressure Transducer

Boletín de Producto del Transductor de Presión Diferencial Serie Multirango DP150

Product
Switches and Electrical > Differential Pressure Transducers > DP150 Multi-Range Series Differential Pressure Transducer
Document number
LIT-12013728
Revision date
2021-08-20
Product status
Active

La carcasa de la DP150 tiene un diseño robusto con clasificación IP67, sellado con una junta para que pueda lavarse en aplicaciones difíciles. El DP150 también posee una conexión de conducto para facilitar la instalación y el cableado.