Descarga del software - Johnson Controls - Metasys - LIT-12012944 - Software Application - Software Licensing - 3.0

Ayuda del Portal de licencias de ABCS

Product
Building Automation Systems > Authentication and Licensing > Software Licensing
Document type
User Guide
Document number
LIT-12012944
Version
3.0
Revision date
2021-07-06

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Puede utilizar la pestaña Software para descargar un elemento de software.

Procedimiento

  1. En la columna Actions, haga clic en el icono de descarga. El cuadro de diálogo Download Software muestra una lista de todas las versiones publicadas disponibles para su descarga.
  2. Si el software que desea descargar tiene una versión más reciente disponible, aparece un cuadro de diálogo con las diferentes versiones de software entre las que puede seleccionar la versión. Seleccione la versión de software que desea descargar y haga clic en Next.
  3. Seleccione la casilla de verificación al lado de cada archivo que desee descargar como una carpeta comprimida.
    Nota: Seleccione la casilla superior para seleccionar o deseleccionar todos los archivos. Puede hacer clic en el nombre del paquete de software para ver y seleccionar archivos individuales o subcarpetas para descargar en lugar de todo el paquete de software. Esto puede ser más lento o no que si selecciona y descarga todo el paquete de software.
  4. Haga clic en Download para descargar los archivos seleccionados, o en Cancel para salir del cuadro de diálogo Download Software.
    Nota: Si tiene problemas con la velocidad de descarga, consulte las diferentes secciones de Resolución de problemas para obtener más información.