Ver detalles de la máquina - Johnson Controls - Metasys - LIT-12012944 - Software Application - Software Licensing - 3.0

Ayuda del Portal de licencias de ABCS

Product
Building Automation Systems > Authentication and Licensing > Software Licensing
Document type
User Guide
Document number
LIT-12012944
Version
3.0
Revision date
2021-07-06

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Para ver los detalles de una máquina, haga clic en el icono de expansión de su fila en la tabla Machines. La siguiente tabla proporciona un resumen de la información ampliada que se muestra para todas las licencias de productos de software asociadas a la máquina. También está disponible un menú Choose Action.
Tabla 1. Resumen ampliado de los detalles de la máquina
Nombre de columna Descripción
Product

Muestra el nombre y versión del producto de software.

Código de producto

Muestra el código de producto del producto de software. El código de producto de software se corresponde con el ID del producto en AOMS. Esta columna está vacía para los productos sin código de producto que no están disponibles para su compra en AOMS.

Feature

Muestra el nombre y versión de la característica del producto de software.

Purchase Order

Muestra el número de pedido del cliente.

AOMS Order #

Muestra el número de pedido de AOMS asociado al pedido del producto de software.

Status

Muestra el estado actual de una licencia.

Location

Al hacer clic en el icono de la columna Location, aparecen los detalles de la ubicación asociada a la licencia. Una ubicación salo está disponible si se transfiere una licencia a la empresa.

Actions Muestra el menú Choose Action, que incluye las siguientes opciones:

Nota: Las acciones disponibles en el menú Choose Action dependen del estado de la licencia.