Completar una desactivación en curso - Johnson Controls - Metasys - LIT-12012944 - Software Application - Software Licensing - 3.0

Ayuda del Portal de licencias de ABCS

Product
Building Automation Systems > Authentication and Licensing > Software Licensing
Document type
User Guide
Document number
LIT-12012944
Version
3.0
Revision date
2021-07-06

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Una desactivación en curso requiere un archivo de liberación de licencia. Si cierra el asistente Offline Deactivation antes de cargar el archivo de liberación de la licencia, puede seguir estos pasos para continuar con una desactivación de la licencia que aún no ha completado:

Procedimiento

  1. En la columna Actions, haga clic en el menú Choose Action.
  2. Haga clic en Complete In-Progress Deactivation.
  3. Haga clic en Choose File y localice el archivo de liberación de licencia y haga clic en Abrir, o en el Explorador de archivos de Windows® , haga clic y arrastre el archivo de liberación de licencia a la ubicación Drag & Drop your files here en el Portal de licencias.
  4. Haga clic en Next. La licencia estará disponible para ser activada en otra máquina.
  5. Haga clic en Activate para iniciar la activación de la licencia de software en otra máquina.