Por qué y cuándo se efectúa esta tarea
Para completar una actualización, descargue los archivos que necesita para la actualización antes de instalarla.
- Si hay un proceso de descarga en curso para cualquier actualización.
- Si el proceso de descarga se detiene para cualquier actualización.
- Si falla la descarga de cualquier actualización, el usuario debe cancelar o completar esa descarga para poder descargar otras actualizaciones.
If you exit this application now, the in-progress download will be paused. Do you still want to exit?
. Puede hacer clic en Exit Now para detener la descarga y cerrar Software Manager, o en Don't Exit para salir del cuadro de diálogo y que Software Manager permanezca abierto. Para descargar los archivos que necesita para instalar una actualización, complete los siguientes pasos:
Procedimiento
Errores de descarga
Por qué y cuándo se efectúa esta tarea
Si la descarga falla, aparece el siguiente mensaje: Download Failed
. Para comprobar el mensaje de error real, pase el ratón sobre el mensaje de Download Failed
o compruebe el Visor de eventos de Windows. Consulte Visor de eventos de Windows para obtener más información.
Si alguna descarga está en un estado fallido y el usuario hace clic en el icono de actualización para completar una actualización manual, la actualización aparece en un estado de descarga fallido también después de la actualización.
Una descarga puede fallar si no hay suficiente espacio en el disco, si no hay conexión a Internet o si se requiere la autenticación del proxy. Consulte Tabla 15 para obtener más información. Haga clic en el icono de actualización para iniciar de nuevo el proceso de descarga.