Elección de un método de desactivación - Johnson Controls - Metasys - LIT-12012389 - Software Application - Software Licensing - 4.0

Ayuda de Software Manager

Brand
Johnson Controls
Metasys
Product name
Software Licensing
Document type
User Guide
Document number
LIT-12012389
Version
4.0
Revision date
2024-02-08
Language
Español (España)

Elija el método de desactivación deseado en el cuadro de diálogo Choose Deactivation Method.

Tabla 1. Elección de un método de desactivación
Elija Si
En línea con desactivación automática

Quiere desactivar una licencia en una máquina ya conectada a Internet.

Si elige esta opción, Software Manager verifica que la máquina tenga conexión a Internet. Consulte Desactivación en línea para obtener más información. Esta opción se desactiva cuando la configuración de la conexión en línea se establece en None (offline). Consulte Configuración de la conexión en línea para obtener más información.

Puede desactivar varias licencias si utiliza una desactivación en línea.

Fuera de línea con un archivo de desactivación de licencia

Quiere desactivar una licencia en una máquina no conectada a Internet.

Si elige esta opción, deberá descargar el archivo de desactivación de licencia desde el Portal de Licencias con otro equipo que sí tenga conexión a Internet. Transfiera el archivo a la máquina fuera de línea. Consulte Desactivación fuera de línea para obtener más información.

Si utiliza una desactivación fuera de línea, solo puede desactivar una licencia.