Iniciar un período de gracia - Johnson Controls - Metasys - LIT-12012389 - Software Application - Software Licensing - 4.0

Ayuda de Software Manager

Brand
Johnson Controls
Metasys
Product name
Software Licensing
Document type
User Guide
Document number
LIT-12012389
Version
4.0
Revision date
2024-02-08
Language
Español (España)

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

En el caso de determinados productos, puede instalar una licencia de gracia con el software para su uso en caso de emergencia, cuando no haya ninguna otra licencia disponible. Si al menos una función del producto que desea tiene una licencia de gracia disponible, la acción del menú Start Grace Period aparece en el menú Choose Action para ese producto. Inicie el periodo de gracia solo para casos de emergencia. No se puede volver a iniciar un periodo de gracia después de que haya caducado. Una vez que se inicia el periodo de gracia, se desactiva la acción Start Grace Period. La acción no muestra si un período de gracia no está disponible para el producto.

Procedimiento

  1. En la columna License Actions, haga clic en Start Grace Period del menú Choose Actions.
  2. Seleccione la casilla junto a las funciones para las que desea iniciar un periodo de gracia y haga clic en Start.
  3. Si desea continuar con el proceso, haga clic en Start, o en Cancel para salir.
    Nota: Si hay un problema con la licencia de gracia, aparecerá un mensaje de error en la columna Features en color rojo.
  4. Haga clic en Close.