Visión general de la activación de licencias - Johnson Controls - Metasys - LIT-12012389 - Software Application - Software Licensing - 4.0

Ayuda de Software Manager

Brand
Johnson Controls
Metasys
Product name
Software Licensing
Document type
User Guide
Document number
LIT-12012389
Version
4.0
Revision date
2024-02-08
Language
Español (España)

Puede obtener la licencia de un producto en una máquina específica con un método de activación de licencia en línea o fuera de línea. Puede activar las licencias existentes con otros tipos de licencia. Por ejemplo, puede activar una licencia comercial mientras una licencia de prueba está en vigor.

Importante: Cuando se tiene más de una licencia activada para un producto específico, la licencia activada más recientemente es la licencia efectiva. Sin embargo, esto no se aplica a las licencias de gracia por emergencia y de prueba.
Nota: Si mueve o copia una VM a un host diferente, cambia el ID del sistema de la VM. Esto invalida las licencias de software en esa VM y causa errores de licencia para su software.

Las licencias de gracia y de prueba solo tienen efecto si no hay ninguna otra licencia activa en la máquina. Una licencia no caducada entra en vigor en la máquina cuando la licencia efectiva caduca. Si reactiva una licencia comercial que ya está en la máquina, se convierte en la licencia principal. Consulte Cambio de la licencia principal en la tabla de inventario de licencias.