Vista general de la pestaña Licenses - Johnson Controls - Metasys - LIT-12012389 - Software Application - Software Licensing - 4.0

Ayuda de Software Manager

Brand
Johnson Controls
Metasys
Product name
Software Licensing
Document type
User Guide
Document number
LIT-12012389
Version
4.0
Revision date
2024-02-08
Language
Español (España)

La ventana principal de Software Manager muestra de manera predeterminada la pestaña Licenses. La pestaña Licenses muestra la tabla License Inventory de los productos de software de Johnson Controls que requieren la obtención de una licencia. Si existe más de una licencia para un producto, la tabla License Inventory muestra la licencia principal. Consulte Cambio de la licencia principal en la tabla de inventario de licencias para obtener más información. Consulte la siguiente tabla para obtener más información sobre los detalles y las acciones del usuario que aparecen en la tabla License Inventory.

Tabla 1. Vista general de la tabla License Inventory
Nombre de columna Descripción

Product

Muestra el nombre con el que aparece el producto. Este campo puede estar en blanco si la activación de la licencia se produce antes de la instalación del producto.

Licensed Features

Muestra el número de funciones activadas y el total de funciones disponibles. Por ejemplo: 2 de 5.

Expiring Soon

Muestra Yes con el icono de caducidad si al menos una característica de una licencia caduca en 30 días, o No si la licencia no caduca pronto.

License Actions

Muestra el menú Choose Actions, que incluye las siguientes opciones:
  • Activate New
  • Deactivate (se habilita si al menos hay una licencia activada para el producto y es de tipo comercial o para técnicos)
  • Start Grace Period (se habilita si hay al menos una función con una licencia de gracia disponible que no se haya utilizado antes para la versión instalada)
  • View Grace License Details (se habilita si hay al menos una función con una licencia de gracia activada)
  • View History
Nota: Las acciones disponibles en el menú Choose Actions dependen del estado de la licencia.

Haga clic en el icono de expansión para mostrar las funciones asociadas a un producto instalado. Si activa una licencia antes de instalarla, solo aparecerán las funciones activadas.

Tabla 2. Vista general de la tabla License Inventory expandida
Nombre de columna Descripción

Feature Name

Muestra el nombre de la función licenciable del producto.

Feature Description

Muestra una descripción de la función.

Version

Muestra la versión licenciable de la función.

License Type

Muestra el tipo de licencia. Si no hay licencias actuales, la columna de tipo de licencia muestra NA. Consulte Tipos de licencia para obtener más información sobre el tipo de licencia.

Status

Muestra el estado actual de las licencias del producto.

Los estados que aparecen son los siguientes:

  • Unlicensed si no existe una licencia actual, ya sea porque nunca se haya activado o porque se haya activado y luego se haya desactivado.
  • Licensed si hay una licencia actual y no caducada para el producto. Esto incluye la licencia de gracia por emergencia activada a través de la acción Start Grace Period. Consulte Iniciar un período de gracia para obtener más información.
  • Expired si la licencia actual del producto ha llegado a su fecha de finalización. Esto incluye las licencias de gracia.

Expires On

Indica la fecha de finalización de la validez de la licencia actual del producto. En el caso de las licencias que no caducan, aparece Never. Si la función no tiene licencia, aparece NA . En aquellos casos en los que la licencia caducó en el pasado, pero el sistema no puede determinar la fecha exacta de caducidad, aparece: Unknown. Si se aplican varias licencias a un producto, puede ver la fecha de caducidad de otras licencias activas utilizando View License Details. Consulte Visualización y exportación de los detalles de la licencia para obtener más información.