Establecimiento de un usuario como una cuenta del sistema local - Johnson Controls - Metasys - LIT-12012389 - Software Application - Software Licensing - 4.0

Ayuda de Software Manager

Brand
Johnson Controls
Metasys
Product name
Software Licensing
Document type
User Guide
Document number
LIT-12012389
Version
4.0
Revision date
2024-02-08
Language
Español (España)

Procedimiento

  1. Vaya al menú Start y busque Component Services.
  2. Haga clic en Component Services.
  3. Haga clic en Services.
  4. Para detener el JCIProductUpdateService, búsquelo, haga clic con el botón derecho del ratón y luego haga clic en Stop.
  5. En la columna Log On As, haga clic con el botón derecho en Local System y, luego, en Properties.
  6. Haga clic en la pestaña Log On y seleccione la opción This account.
  7. Haga clic en Browse.
  8. Haga clic en Locations, en Entire Directory, y luego en OK.
  9. Introduzca su ID global/nombre de usuario/identificación de correo electrónico de la organización en el campo Enter the object name to select y haga clic en Check names.
  10. Cuando el sistema haya recuperado su identificación, haga clic en OK.
  11. Cuando el sistema muestre su ID en el campo This Account, introduzca su contraseña y haga clic en OK.
    Nota: El sistema muestra ahora su ID en la columna Log On As para el JCIProductUpdateService.
  12. Para reiniciar el JCIProductUpdateService, haga clic con el botón derecho del ratón y luego haga clic en Start.