Autenticación del proxy - Johnson Controls - Metasys - LIT-12012389 - Software Application - Software Licensing - 4.0

Ayuda de Software Manager

Brand
Johnson Controls
Metasys
Product name
Software Licensing
Document type
User Guide
Document number
LIT-12012389
Version
4.0
Revision date
2024-02-08
Language
Español (España)

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Si se requiere la autenticación del proxy, aparece un cuadro de diálogo Enter Proxy Credentials que solicita al usuario que introduzca sus credenciales de proxy, que son un nombre de usuario y una contraseña.

Para enviar los credenciales de proxy, complete los siguientes pasos:

Procedimiento

  1. En el cuadro de diálogo Enter Proxy Credentials, escriba su nombre de usuario y contraseña.
  2. Haga clic en Continue.
    Nota: Cuando se introducen las credenciales, Software Manager sigue utilizándolas hasta que cierre el programa. Si la máquina donde está instalado Software Manager es una máquina compartida, cierre (salga) Software Manager cuando abandone la máquina.