Configuración del proxy - Johnson Controls - Metasys - LIT-12012389 - Software Application - Software Licensing - 4.0

Ayuda de Software Manager

Brand
Johnson Controls
Metasys
Product name
Software Licensing
Document type
User Guide
Document number
LIT-12012389
Version
4.0
Revision date
2024-02-08
Language
Español (España)

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Puede establecer el tipo de proxy como None o Manual Configuration. Si selecciona la Manual Configuration, póngase en contacto con su departamento de TI local si necesita ayuda para especificar los valores del servidor proxy.

Procedimiento

  1. Haga clic en el icono de configuración en la ventana principal. Consulte Introducción a Software Manager.
  2. Haga clic en None para utilizar la conexión por defecto de su máquina a Internet.
    Nota: Si selecciona None, los valores de host y puerto se conservan y no se borran, pero no se utilizan. Si selecciona Manual Configuration, los campos de host y puerto estarán habilitados.
  3. Haga clic en Save. La configuración del proxy surte efecto inmediatamente.
    Nota: Al hacer clic en Save, los cambios en los valores de host y puerto se guardan, incluso si los campos están deshabilitados. Si deja el campo del puerto en blanco, el valor se restablece a 80 al guardar, incluso si ha seleccionado None.